Other Parts Discussed in Thread: TMUX7412F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX7412F 工具与软件:
您好!
我有一个应用程序需要能够切换 以下信号:
- 2个信号1应在-5V 和高阻态之间切换
- 2个信号2应在15.5V 和高阻态之间切换
当从 IC 断开电源时、信号应设置为高阻 态。 在断电高阻态时、15.5V 信号将应用于开关的输出、并且不应导致任何泄漏到开关中。
这可以通过在-5V/+15.5V 电压轨上供电的 TMUX7412F 来完成吗? 或者您建议替代方案吗?