This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7412F:断电时会呈现高阻态开关

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7412F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1446434/tmux7412f-high-z-switching-when-powered-off

器件型号:TMUX7412F

工具与软件:

您好!  

我有一个应用程序需要能够切换 以下信号:

  1. 2个信号1应在-5V 和高阻态之间切换
  2. 2个信号2应在15.5V 和高阻态之间切换

当从 IC 断开电源时、信号应设置为高阻 态。 在断电高阻态时、15.5V 信号将应用于开关的输出、并且不应导致任何泄漏到开关中。

这可以通过在-5V/+15.5V 电压轨上供电的 TMUX7412F 来完成吗? 或者您建议替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI BD、

    是的、如果电源轨为-5V 和15.5V、则 TMUX7412F 可用于切换-5V 和15.5V。

    此外、该器件具有称为 断电保护的功能 、可在器件未通电时使信号路径保持高阻态。

    但是、断电保护仅在器件的 s 引脚上。

    因此、要获得双向断电保护、您需要使用2个漏极引脚连接的 TMUX7412F 器件。

    实际上、当将其中的2个器件串联起来时、S 引脚将面向组合的正面和背面(漏极引脚将位于本设计内部)

    如果源极引脚朝两个方向、我建议这样做、您就会像所需那样拥有双向断电保护。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、如果需要、我可以进一步解释

    此致、

    Kameron