Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646
工具与软件:
您好!
我们在设计中使用 TS5MP645NYFPR 将2个4通道摄像头与处理器连接(下面附加了开关原理图部分)。 摄像机 A 连接到 MIPI 交换机的 A 端口并进行流式传输、不会出现任何问题。 如果我使用开关 SEL 引脚切换到摄像头 B、则摄像头 B 不会 进行流式传输
我的问题是、
1. 切换相机的顺序是什么? 是否可以在启用 nOE 时使用 SEL 引脚直接切换摄像头? 或需要禁用 nOE、使用 SEL 引脚切换摄像头、然后启用 nOE。

谢谢!
- Malik