This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:切换端口时出现问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1445431/ts5mp645-issue-with-switching-the-port

器件型号:TS5MP645
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 TS5MP645NYFPR 将2个4通道摄像头与处理器连接(下面附加了开关原理图部分)。  摄像机 A 连接到 MIPI 交换机的 A 端口并进行流式传输、不会出现任何问题。 如果我使用开关 SEL 引脚切换到摄像头 B、则摄像头 B 不会 进行流式传输  

我的问题是、

1. 切换相机的顺序是什么? 是否可以在启用 nOE 时使用 SEL 引脚直接切换摄像头? 或需要禁用 nOE、使用 SEL 引脚切换摄像头、然后启用 nOE。

谢谢!  

- Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    您对控制逻辑的第一次解释是正确的。(当 ENABLE 始终保持低电平时、可以切换选择引脚)这应该允许您从摄像头 A 切换到摄像头 B 而不会出现问题、因此这不应该是问题。

    我们可以先讨论通过 TS5MP645将信号传递到摄像头 B 的频率或数据速率是多少?

    此设备具有1.5Ghz 的带宽、如果通过 该设备的信号频率接近该带宽、则您会看到严重的信号失真和系统问题。

    此外,我还发现了另一个 较旧的文章 ,讨论了一些人正在做的应用,这与你的类似,但摄像头的接口在哪里不同。 您的应用中的摄像头是否具有不同的接口?

    最终、有一个称为 TMUX646的器件、它是 TS5MP645的 P2P 升级版、但具有6GHz 的更高带宽、从而可通过此器件传输更高的数据速率信号。

    请在这里告诉我您的想法、我们可以继续深入探究这里可能存在的问题。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的响应。

    为回答您的问题、  

    1.摄像机 A 和摄像机 B 是相同的传感器。 摄像机输出数据速率、分辨率和所有其他摄像机设置对于两个摄像机都是相同的。 因为摄像头 A 工作正常、我希望带宽不是问题。

    2.两个相机都有 MIPI 接口。  

    3.我会检查  TMUX646的可用性 并进行同样的测试。

     我要在此处分享另一项更新、

    如果我默认将 SEL 引脚连接到上拉电阻器、摄像头 B 将正常流式传输。  之前、它连接到下拉电阻、摄像头 A 可以正常流式传输。

    因此、我怀疑开关操作可能是个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    感谢您提供此额外信息。

    TS5MP645在控制引脚上具有内部6M Ω 弱下拉电阻器。

    连接到1.8V 的4.7K 欧姆强上拉电阻对我来说很有道理、我知道应该向设备发送逻辑高电平并连接摄像头 B

    因此、如果线路上没有外部上拉或下拉电阻器、则器件的内部下拉电阻器将接管并连接摄像头 A。 (线路将看到逻辑低电平)

    在同样的情况下、如果您将选择引脚连接到发送逻辑高电平信号的驱动器、则摄像头 B 将被连接。

    Unknown 说:
    如果我使用交换机 SEL 引脚切换到摄像头 B、摄像头 B 不会 流式传输 [/报价]

    您能否检查设计中的选择引脚驱动器?(它发送的输出高电压是多少)

    它需要发送1.425V 才能为该器件注册高电平。

    请告诉我您的想法以及我漏掉了什么东西。

    此致、

    Kameron