Other Parts Discussed in Thread: TMUX4157N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX4157N 工具与软件:
尊敬的 TI:
我们将使用 TMUX4157N 来设计我们的产品。
VSS 和 S2的信号连接至 -5V。 S1的信号连接至 GND。
使用 SEL 信号选择输出: -5V 或 GND。
问题1:设计是否正确?
问题2:大电流负载是否会影响输出电压?

谢谢