This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4157N:使用 TMUX4157N 的设计问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4157N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1447890/tmux4157n-the-questions-of-design-using-tmux4157n

器件型号:TMUX4157N

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们将使用 TMUX4157N 来设计我们的产品。
VSS 和 S2的信号连接至 -5V。 S1的信号连接至 GND。
使用 SEL 信号选择输出: -5V 或 GND。

问题1:设计是否正确?
问题2:大电流负载是否会影响输出电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该多路复用器在这里看起来是正确的。

    只要 RL (Rload)足够大、使流经器件的电流处于器件建议的工作条件内、此处的大电流负载就应该没有问题。

    V/R=I  、我需要保持在数据表中的范围是或 ID。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我很乐意提供帮助!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron

    感谢您的帮助。