This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:TMUX131 Tina SPICE

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TINA-TI, TMUX131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1451662/sn74lvc1g66-tmux131-tina-spice

器件型号:SN74LVC1G66
主题中讨论的其他器件:Tina-TITMUX131、TMUX136

工具与软件:

尊敬的先生

我希望 这封邮件能让您满意 。 我撰写此函   数是为了申请 TINA-TI 仿真软件(特别是模拟开关)的 SPICE 模块。 如果可用 TMUX131模块将是 理想之选、因为它 非常适合 我当前的 项目要求

如果 没有 TMUX131 、我会 感谢  您可能拥有的任何类似模拟开关模块。 能够访问此模块将极大地帮助 我在项目的仿真和设计阶段、从而确保 准确性 和效率。

感谢您的帮助和支持。 我期待 您的 迅速响应。

温暖的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、avihoo、

    我们的团队目前没有 TMUX131 PSpice 模型、但如果您确实想在仿真中使用此器件的无源待机模型、请查看此 常见问题解答。

    然而、与 TMUX131类似的另一个器件是 TMUX136、该器件实际上具有 pspice 模型。

    此外、 我还找到一个常见问题解答、可能会帮助您将 SPICE 模型导入 Tina-TI。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron