Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TINA-TI, TMUX131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G66 主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 TMUX131、TMUX136
工具与软件:
尊敬的先生
我希望 这封邮件能让您满意 。 我撰写此函 数是为了申请 TINA-TI 仿真软件(特别是模拟开关)的 SPICE 模块。 如果可用、 TMUX131模块将是 理想之选、因为它 非常适合 我当前的 项目要求。
如果 没有 TMUX131 、我会 感谢 您可能拥有的任何类似模拟开关模块。 能够访问此模块将极大地帮助 我在项目的仿真和设计阶段、从而确保 准确性 和效率。
感谢您的帮助和支持。 我期待 您的 迅速响应。
温暖的问候