Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 工具与软件:
您好!
我们需要 在项目中使用 SN74CBTLV3257、并且我们 需要将 VCC 和控制输入电压都设置为3.3V、
您可以帮助确认我们是否需要将 控制输入电压设置为低于 VCC (例如控制输入电压为1.8V、VCC 为3.3V?)