This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257的电压问题

Guru**** 2651225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1450923/sn74cbtlv3257-the-voltage-issue-for-sn74cbtlv3257

器件型号:SN74CBTLV3257

工具与软件:

您好!

我们需要 在项目中使用 SN74CBTLV3257、并且我们 需要将 VCC 和控制输入电压都设置为3.3V、

您可以帮助确认我们是否需要将 控制输入电压设置为低于 VCC (例如控制输入电压为1.8V、VCC 为3.3V?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    只要控制输入电压不超过电源电压、您就可以放心使用。  

    您可以使用控制输入和 Vcc 中的3.3V 电压来操作该器件。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的支持、这对我们的设计非常有用。