This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:ts3l500

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337, TS3L500, TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1451614/ts3l500ae-ts3l500

器件型号:TS3L500AE
主题中讨论的其他器件:TS3L500、LM337、

工具与软件:

我正在竭力使用 ts3l500。 我之前曾尝试从论坛寻求帮助:e2e.ti.com/.../ts3l500ae-troubleshooting-ts3l500ae-ethernet-multiplexer-continuity-test-passes-but-no-signal-transmission]

我的问题如下:

我使用  ts3l500制作了一个 PCB。

直接在笔记本电脑中使用电缆可以使信号正常工作。

将电缆与我的 ts3l500适配器配合使用使其不再工作。

  • 路由器->电缆->适配器->电缆->笔记本电脑:工作正常
  • 路由器->电缆->带 TS3L500的 PCB ->电缆->笔记本电脑: 不工作

我进行了重新设计、并对  ts3l500进行了接地移位。 我在电路板上创建了一个单独的区域、并使用了 AMC1117和 LM337来获得-1.8V 和+1.8V 电压、但测量结果表明我只获得+1.8V 和-1.6V、这应仍在器件正常工作的规格范围内。 我在中国订购了 PCB、但却花了很长时间才到这里。 现在我有同样的问题。 为什么这个多路复用器如此顽固地只转发信号?

我确实做到了这一切,因为论坛告诉我它会起作用。 然而,我仍然在同样的问题卡住和沮丧。 也许我应该选择另一个开箱即用的器件吗? 为什么 ts3l500只是拒绝工作? 我不明白。 请为神的爱 sens 谁知道如何使 ts3l500工作的人。

如果我通过多路复用器进行连接:

我的笔记本电脑显示10 Mb 的短以太网连接、然后再次消失。

如果我直接使用电缆,它会显示我1000mbit 和有正常的互联网。

我对这款产品非常失望。 有人谁知道这个  ts3l500请帮我吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artur、

    我不确定您电路板上的其他器件、但如果您将  ts3l500移至1.8V 和-1.8V 并进行接地转换

    那么您应该能够传递1.8V 至-1.8V 信号。

    您通过此器件的实际信号的频率是多少? 器件的带宽为1110Mhz。

    请告诉我该频率是多少、我可以做进一步分析

    此致、

    kameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我将通过以太网插头发送以太网信号。 我想到达 CAT7。 如果您需要一个频率、我可以告诉您 CAT7是600MHz。  

    我现在已经测试了以下电压:

    [多路复用器上的负引脚相对于 PCB 上的 GND、多路复用器上的正引脚 相对于 PCB 上的 GND ]->多路复用器上测量的电压

    所有测量值均以伏特为单位

    [-0.396、1.8]->2.196 ->预计不工作和不工作

    [-0.18、3.33 ] -> 3.49 ->应该已解决

    [-0.202、3.13] -> 3.336 -> 应该可以

    [-1.325V、1.8V] -> 3.13V ->应该已经成功

    根据数据表、ts3L500ae 可做到这一点:

    " VCC 工作范围为3V 至3.6V "[ www.ti.com/.../ts3l500ae.pdf

    我确实让它工作了很短的一段时间,我可以发送900Mpbs 上下。  但我不能重现它,它不是很可靠,我只能做几个速度测试,然后它停止工作。

    以太网信号只有8根电缆、我将使用  ts3L500ae 转发。 这样我就释放了一些引脚。 我将通过 ts3L500ae 发送3.3V 电压、并 根据输出选择打开 LED 灯。 我可以看到 LED 一直正常工作:

    关闭  ts3L500ae 的输入电源会使所有 LED 关闭。 ->正确

    在 OUTA 和 OUTB 之间正确切换3.3V 电压、并在两个同样导通的不同 LED 之间切换。 通过这种方法、我可以知道多路复用器正在输出之间切换和运行。 因此3.3V 信号通过多路复用器。 为什么以太网信号无法通过?

    请帮帮我。 我坐了几个月,花了大量的时间和精力,重新设计一切,并从中国发送它等

    为什么 ts3L500ae 不能转发 以太网信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artur、

    1600Mhz 的频率应该很好,不应该是限制问题。

    您是否有可以查看的原理图?(这可以帮助我理解以下部分)您是否有可以显示多路复用器输入和输出信号的波形?

    [报价 userid="621069" url="~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1451614/ts3l500ae-ts3l500/5571145 #5571145"]

    [多路复用器上的负引脚相对于 PCB 上的 GND、多路复用器上的正引脚 相对于 PCB 上的 GND ]->多路复用器上测量的电压

    所有测量值均以伏特为单位

    [-0.396、1.8]->2.196 ->预计不工作和不工作

    [-0.18、3.33 ] -> 3.49 ->应该已解决

    [-0.202、3.13] -> 3.336 -> 应该可以

    [-1.325V、1.8V] -> 3.13V ->应该已经成功

    [报价]

    可以看出器件在传递3.3V 信号时能够正常工作、我假设 在传递3.3V 信号时电压为3.3V。

    该器件的最初意图是在 PHY 和 RJ45连接器之间使用( 如本应用手册)

    不过、只要通过多路复用器的信号是从(GND 到 VCC)、像这样的其他以太网应用就可以使用此器件。

    此外、 只要通过多路复用器传递的信号在正负电源范围内、多路复用器就可以进行接地漂移。 (例如、如果 VCC 为1.8V、GND 为-1.8V、则可以 通过器件传递1.8V 至-1.8V 的信号。

    最后、确保通过多路复用器传递的信号位于电源轨范围内更像是一种以太网系统理念、对我来说也不是问题的专家。

    这篇 e2e 文章可能有助于了解以太网系统在这方面如何提供帮助。

    此致、

    kameron