Other Parts Discussed in Thread: LM337, TS3L500, TS3L500AE
主题中讨论的其他器件:TS3L500、LM337、
工具与软件:
我正在竭力使用 ts3l500。 我之前曾尝试从论坛寻求帮助:e2e.ti.com/.../ts3l500ae-troubleshooting-ts3l500ae-ethernet-multiplexer-continuity-test-passes-but-no-signal-transmission]
我的问题如下:
我使用 ts3l500制作了一个 PCB。
直接在笔记本电脑中使用电缆可以使信号正常工作。
将电缆与我的 ts3l500适配器配合使用使其不再工作。
- 路由器->电缆->适配器->电缆->笔记本电脑:工作正常
- 路由器->电缆->带 TS3L500的 PCB ->电缆->笔记本电脑: 不工作
我进行了重新设计、并对 ts3l500进行了接地移位。 我在电路板上创建了一个单独的区域、并使用了 AMC1117和 LM337来获得-1.8V 和+1.8V 电压、但测量结果表明我只获得+1.8V 和-1.6V、这应仍在器件正常工作的规格范围内。 我在中国订购了 PCB、但却花了很长时间才到这里。 现在我有同样的问题。 为什么这个多路复用器如此顽固地只转发信号?
我确实做到了这一切,因为论坛告诉我它会起作用。 然而,我仍然在同样的问题卡住和沮丧。 也许我应该选择另一个开箱即用的器件吗? 为什么 ts3l500只是拒绝工作? 我不明白。 请为神的爱 sens 谁知道如何使 ts3l500工作的人。
如果我通过多路复用器进行连接:
我的笔记本电脑显示10 Mb 的短以太网连接、然后再次消失。
如果我直接使用电缆,它会显示我1000mbit 和有正常的互联网。
我对这款产品非常失望。 有人谁知道这个 ts3l500请帮我吗?!