This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:当使能输入关闭时、多路复用器需要超过1ms 对 S 引脚上的输出进行放电

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1102, TS5A3167, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1453542/tmux1204-multiplexer-take-over-1ms-to-discharge-the-output-on-s-pins-when-enable-input-is-turned-off

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件: TMUX1102TS5A3167TMUX1574

工具与软件:

为什么当使能输入关闭时、该多路复用器需要超过1ms 对 S 引脚上的输出进行放电。

根据数据表、启用的 toff 不应超过5-20ns。 但在我们的设置中、我们观察到从2.5V 转换到0V 大约需要1ms。

有人知道为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关被禁用时、这些引脚被断开、因此输出上的任何电容都将保持其电压。

    该测试电路具有强下拉电阻器(请参阅图12)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    使能引脚上还是使能引脚和 S 引脚上都有强下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    克莱门斯提到的是这张图片。

    对于多路复用器、 Toff 和 Ton 等时序特性是 (取决于负载)上图中的 RL 和 CL。

    数据表中的测量值取决于这些值

    对于该器件、我们团队在 RL = 200 Ω、CL = 15 pF、 但在您的系统中、您使用的负载可能比我们在测试期间使用的负载更大。

    如果使用的负载较大、系统的时序特性将比数据表更慢。(由于负载的影响、系统的 RC 时间常数可能在系统中更大。)

    较大的负载会使放电时间变慢。

    如果您有任何其他问题、敬请告知

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。

    我明白这一点。 是的、RC 时间常数或我们的系统很大。 强下拉有助于在 ns 时间内更快地放电。

    Karthick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    我认为这更多的是系统设计问题。

    但让我试着提供帮助。

    此外、在控制引脚(如使能和选择引脚)上添加强下拉电阻器 可能有助于或损害您的应用。

    例如  

    如果 MUX 在 Enable 为 High (1204为)时处于活动状态。 强下拉可能会导致驾驶员需要更努力地工作并减慢 TON、但下拉 有助于 TOFF。

    但根据这个想法、 只会影响很小的使能引脚的传播延迟、我认为这不会对 TON/TOFF 有太大影响

    您可以尝试 在负载并联一个"泄放开关和强下拉电阻器"、以帮助在 TMUX1204禁用时更快地对负载放电。

    开关需要具有与 TMUX1204相反的逻辑。

    因此 TMUX1204为高电平有效、您将使用低电平有效开关。

     对我来说、TS5A3167或 TMUX1102是两个想法。

    这只是一个想法、认为这更多的是您可以研究的系统设计想法  

     如果需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢你。

    很好。 这就是我想知道的。 向 ENABLE 引脚添加下拉电阻只有助于降低传播延迟。 很有道理。

    我为什么需要将开关与下拉电阻器并联。 不仅是足够的下拉?

    Karthick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick  

    很抱歉混淆、

    所以我的意思是这样。

    强下拉将有所帮助、

    我刚才提到、或许可以在电阻器和接地之间添加一个开关。 使您能够在需要时打开或关闭下拉。

    我的想法是、这将有助于您的电路中的放电、但我想加上这个来帮助您。

    如果这样做有帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要将三个非活动信号接地、则可以移除下拉电阻器并将 TMUX1204替换为四通道2:1开关(例如 TMUX1574)、以便将四个信号连接到输入端或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我们可能需要评估什么是正确的选择。