Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1102, TS5A3167, TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TMUX1102、 TS5A3167、 TMUX1574
工具与软件:
为什么当使能输入关闭时、该多路复用器需要超过1ms 对 S 引脚上的输出进行放电。
根据数据表、启用的 toff 不应超过5-20ns。 但在我们的设置中、我们观察到从2.5V 转换到0V 大约需要1ms。
有人知道为什么会发生这种情况吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1102, TS5A3167, TMUX1574
工具与软件:
为什么当使能输入关闭时、该多路复用器需要超过1ms 对 S 引脚上的输出进行放电。
根据数据表、启用的 toff 不应超过5-20ns。 但在我们的设置中、我们观察到从2.5V 转换到0V 大约需要1ms。
有人知道为什么会发生这种情况吗?
尊敬的 Karthick:
克莱门斯提到的是这张图片。

对于多路复用器、 Toff 和 Ton 等时序特性是 (取决于负载)上图中的 RL 和 CL。
数据表中的测量值取决于这些值

对于该器件、我们团队在 RL = 200 Ω、CL = 15 pF、 但在您的系统中、您使用的负载可能比我们在测试期间使用的负载更大。
如果使用的负载较大、系统的时序特性将比数据表更慢。(由于负载的影响、系统的 RC 时间常数可能在系统中更大。)
较大的负载会使放电时间变慢。
如果您有任何其他问题、敬请告知
此致、
Kameron
尊敬的 Karthick:
我认为这更多的是系统设计问题。
但让我试着提供帮助。
此外、在控制引脚(如使能和选择引脚)上添加强下拉电阻器 可能有助于或损害您的应用。
例如
如果 MUX 在 Enable 为 High (1204为)时处于活动状态。 强下拉可能会导致驾驶员需要更努力地工作并减慢 TON、但下拉 有助于 TOFF。
但根据这个想法、 只会影响很小的使能引脚的传播延迟、我认为这不会对 TON/TOFF 有太大影响
您可以尝试 在负载并联一个"泄放开关和强下拉电阻器"、以帮助在 TMUX1204禁用时更快地对负载放电。
开关需要具有与 TMUX1204相反的逻辑。
因此 TMUX1204为高电平有效、您将使用低电平有效开关。
对我来说、TS5A3167或 TMUX1102是两个想法。
这只是一个想法、认为这更多的是您可以研究的系统设计想法
如果需要任何其他帮助、请告诉我。
此致、
Kameron