Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX4052 工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户使用 TMUX4052测量4通道电流信号。 但它们会发现、当四个输入通道都有信号时、所选输出通道将发生串扰。 当只有一个输入通道具有信号时、问题就会消失。
客户仅使用一个4:1信道。 您可以看到原理图:

1.当其他三个通道中没有信号时,您可以看到波,没有明显的串扰。


左图是输入信号、右图是输出。
2.当所有的4ch 都有信号,你可以看到一些串扰。


在我看来、输出通道可能为 NC、而这应该与 GND 连接。 这是串扰的主要原因吗?