This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:使用4通道时产生串扰

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1454783/tmux4052-crosstalk-when-use-4ch

器件型号:TMUX4052

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户使用 TMUX4052测量4通道电流信号。 但它们会发现、当四个输入通道都有信号时、所选输出通道将发生串扰。 当只有一个输入通道具有信号时、问题就会消失。  

客户仅使用一个4:1信道。 您可以看到原理图:

1.当其他三个通道中没有信号时,您可以看到波,没有明显的串扰。

左图是输入信号、右图是输出。

2.当所有的4ch 都有信号,你可以看到一些串扰。

 

在我看来、输出通道可能为 NC、而这应该与 GND 连接。 这是串扰的主要原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    因为当未选通道上存在信号、但当没有信号合理时、串扰会出现在所选通道上。 其他信号看起来是什么样子的? 您甚至可以一次拍摄全部4个信号的示波器快照吗?  
    是的、如果您想帮助更大限度地减少串扰、可以在不使用时拉低其他通道。

    谢谢!
    Rami