Other Parts Discussed in Thread: TMUX131
工具与软件:
您好:我计划使用 TMUX131将156.25Mhz (差分 LVDS 时钟)从 XO 或时钟 IC 馈送 至 SOC 的其中一个引脚。
设计方框图如下所示。

我想知道
1)使用 TMUX 131的 LVDS 差分信号时钟切换方案是可以接受的?
2) 使用模拟多路复用器 TMUX131时钟切换无干扰 ?
3) 3)是否有适用于 TMUX 131的评估板?
谢谢
Shamanth
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX131
工具与软件:
您好:我计划使用 TMUX131将156.25Mhz (差分 LVDS 时钟)从 XO 或时钟 IC 馈送 至 SOC 的其中一个引脚。
设计方框图如下所示。

我想知道
1)使用 TMUX 131的 LVDS 差分信号时钟切换方案是可以接受的?
2) 使用模拟多路复用器 TMUX131时钟切换无干扰 ?
3) 3)是否有适用于 TMUX 131的评估板?
谢谢
Shamanth
尊敬的 Shamanth:
1.是的。TMUX131对于此应用是可以接受的。 请查看此 常见问题解答 、了解原因。
TMUX131是一款无源模拟开关、可简单地将信号从输入传递到输出、 同时更大限度地减少信号失真。
由于 多路复用器的带宽为6.5Ghz、因此您的系统 156.25Mhz 不应出现 失真。
如果您想要进一步的帮助、您可以详细介绍您所要求的"无毛刺干扰"?
目前没有适用于 TMUX131的评估板。
此致、
Kameron
感谢您的答复
2) 2)无干扰开关示例参考 技术、用于无干扰时钟开关(MUX)- EE Times
3) 3)是否有通用 PCB 封装可用于安装这些 IC 以供 TI 评估?
谢谢
Shamanth
尊敬的 Shamanth:
卡梅隆的回答在这里仍然是一样的闪耀。 多路复用器属于无源多路复用器、其中提到的干扰会与有源多路复用器相关联。 因此您将看不到它。 多路复用器将简单地将输入上的信号传递到输出、但不会再次驱动。 开关的 RC 时间常数可能存在一些轻微失真、但鉴于开关的带宽与实际使用的频率之间的关系、正如 Kameron 所述、您不应看到太多失真(如果有)。
遗憾的是、目前我们没有用于该尺寸的评估板。 我们以前使用的 USB EVM 可以满足占用空间要求、但它已停产。 话虽如此、我目前正在发布专门用于该目的的通用板。 这套产品将于2025年1月在 TI.com 上发售
谢谢!
Rami