This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:TMUX131

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1454383/tmux131-tmux131

器件型号:TMUX131

工具与软件:

您好:我计划使用 TMUX131将156.25Mhz (差分 LVDS 时钟)从 XO 或时钟 IC 馈送 至 SOC 的其中一个引脚。

设计方框图如下所示。  

我想知道  

1)使用 TMUX 131的 LVDS 差分信号时钟切换方案是可以接受的?

2) 使用模拟多路复用器 TMUX131时钟切换无干扰 ?  

3) 3)是否有适用于 TMUX 131的评估板?

谢谢  

Shamanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamanth:

    1.是的。TMUX131对于此应用是可以接受的。 请查看此 常见问题解答 、了解原因。

    TMUX131是一款无源模拟开关、可简单地将信号从输入传递到输出、 同时更大限度地减少信号失真。

    由于  多路复用器的带宽为6.5Ghz、因此您的系统 156.25Mhz 不应出现 失真。

    如果您想要进一步的帮助、您可以详细介绍您所要求的"无毛刺干扰"?

    目前没有适用于 TMUX131的评估板。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    2) 2)无干扰开关示例参考 技术、用于无干扰时钟开关(MUX)- EE Times

    3) 3)是否有通用 PCB 封装可用于安装这些 IC 以供 TI 评估?

    谢谢

    Shamanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamanth:

    卡梅隆的回答在这里仍然是一样的闪耀。 多路复用器属于无源多路复用器、其中提到的干扰会与有源多路复用器相关联。 因此您将看不到它。 多路复用器将简单地将输入上的信号传递到输出、但不会再次驱动。 开关的 RC 时间常数可能存在一些轻微失真、但鉴于开关的带宽与实际使用的频率之间的关系、正如 Kameron 所述、您不应看到太多失真(如果有)。

    遗憾的是、目前我们没有用于该尺寸的评估板。 我们以前使用的 USB EVM 可以满足占用空间要求、但它已停产。 话虽如此、我目前正在发布专门用于该目的的通用板。 这套产品将于2025年1月在 TI.com 上发售

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    等待通用电路板评估器件、然后再进入最终设计。