Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574
工具与软件:
大家好、团队成员:
我将 TMUX1574RSVR 用于我的设计中的 SPI 多路复用器、其中2个主 SPI 将连接到多路复用器芯片的源极侧、漏极侧将连接到 SPI 闪存。
在进行直流分析时、 TMUX1574RSVR 数据表的源极和漏极引脚没有 VIH、VIL 和 VOH、VOL 值。
2个主器件中的一个在直流中出现故障、
1.(主) SOC、其= 2.475、VOL = 0.825、认为多路复用器只有 VOH、Rdson 为4 Ω(max)、压降为0.1mV、绕过多路复用器、并直接比较源极侧和漏极侧连接的器件与0.1V 压降。
此外、即使在直流分析中没有考虑多路复用器压降、源极侧器件和漏极侧器件也会在直流状态下出现低电平故障。 使用多路复用器时、是否有更好的 VOL 和多路复用器的 VIL、以便满足直流电平?
如何获取 TMUX1574RSVR 的 VIH、VIL、VOH、VOL 值。