This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574RSVR

Guru**** 2649655 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1454634/tmux1574-tmux1574rsvr

器件型号:TMUX1574

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 TMUX1574RSVR 用于我的设计中的 SPI 多路复用器、其中2个主 SPI 将连接到多路复用器芯片的源极侧、漏极侧将连接到 SPI 闪存。

在进行直流分析时、 TMUX1574RSVR 数据表的源极和漏极引脚没有 VIH、VIL 和 VOH、VOL 值。

2个主器件中的一个在直流中出现故障、

1.(主) SOC、其= 2.475、VOL = 0.825、认为多路复用器只有 VOH、Rdson 为4 Ω(max)、压降为0.1mV、绕过多路复用器、并直接比较源极侧和漏极侧连接的器件与0.1V 压降。

此外、即使在直流分析中没有考虑多路复用器压降、源极侧器件和漏极侧器件也会在直流状态下出现低电平故障。 使用多路复用器时、是否有更好的 VOL 和多路复用器的 VIL、以便满足直流电平?

如何获取  TMUX1574RSVR 的 VIH、VIL、VOH、VOL 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关的行为确实像电阻器。 它没有开关阈值、因为它在低电压和高电压之间不会产生任何差异。

    请注意、VOL / VOH 值是为特定的测试电流指定的。 当连接到高阻抗输入时、压降将会更小;请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少? 当针对实际漏电流进行调整时、直流分析很可能会成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生们:  

    如果是这种情况、我在进行直流分析时应该考虑驱动器 IC 的 VOH、VOL 值以及接收器 IC 的 VIH、VIL 值。 通过忽略中间 FET、多路复用器的输入和输出、如将此多路复用器用于 SPI 信号的 Im。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed:

    TMUX1574是一种无源器件 、它本身实际上并不驱动任何信号。 根据逻辑、它仅传递 I/O 信号。 因此这些引脚没有任何 VIL、VIH、VOL 或 VOH。 它们只是模拟 I/O。
    逻辑引脚控制开关、其 VIH/VIL 电平在数据表的电气特性下列出。 这将取决于 VCC 电平。  

    在直流分析中、多路复用器可被视为电阻器。  

    谢谢!

    近红外