This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:多路复用器操作中存在混淆

Guru**** 2648135 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1456710/tmux136-confusion-in-mux-operation

器件型号:TMUX136

工具与软件:

大家好、我将使用 TMUX136在两个 UART 通道之间切换、如附加 snip 所示。

我对简化原理图和典型应用电路没有什么困惑。

请多多指教。 根据我的理解、

如果 EN 为高电平且 SEL 为低电平、则:

COM1、COM2将 分别与 A1和 A2相连。

如果 SEL、EN 为高电平、则:

COM1、COM2将 分别与 B1和 B2连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天是 TI 的假日、但我们的团队将在明天就本主题提供一些反馈

    此致

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表5-1和图9-19显示了 SEL 在 A 或 B 之间进行选择
    图9-1展示了 SEL 在1和2之间进行选择。

    我怀疑图9.1是错误的。 (您能测试一下吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madaka:

    我认为 该器件的控制逻辑的工作原理可能存在一些困惑。

    但有关正确的基准、请查看该逻辑表。

    每当 ENABLE 引脚为高电平时、器件都会关闭(HIZ) 、基本上所有信号路径都"关闭"。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1107215/tmux136-ti-high-speed-mux-solution-suggestion

    尊敬的 Kameron:

    在附加的线程中、 Jimmy Lai 张贴了一个原理图、其中的控制逻辑与表8.1不匹配。

    您可以确认一下原理图的正确做法吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    第二、在指示多路复用器- IC 的块的图9.1中、该文件写入 SPDT。 但与 表5-1和图9-19相比、图9-19将 TMUX136功能描述为 DPDT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madka:

    我想我可能缺少了一些东西、那么您能给我展示一下原理图控制逻辑与表8-1不同的地方

    在 Jimmy Lai 帖子中、这是原理图上的控制逻辑。

    这基本上显示 EN=Low (启用)和 EN=High (禁用)

    SEL=Low (COM 到 A 端口)

    SEL=High (COM 至 B 端口)

    这与表8-1中的信息相同

    2.因此、SPDT 双通道器件实际上与 DPDT 器件相同。(不同的人使用不同的名称来调用此配置)在创建数据表后添加了图9-1、这就是我们团队之所以将其称为 SPDT 双通道器件而不是 DPDT 的原因、但这些配置是相同的。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    Kameron。

    我 误读了 Jimmy 的原理图、它们按照表8-1进行。