Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
工具与软件:
大家好、我将使用 TMUX136在两个 UART 通道之间切换、如附加 snip 所示。
我对简化原理图和典型应用电路没有什么困惑。
请多多指教。 根据我的理解、
如果 EN 为高电平且 SEL 为低电平、则:
COM1、COM2将 分别与 A1和 A2相连。
如果 SEL、EN 为高电平、则:
COM1、COM2将 分别与 B1和 B2连接。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kameron:
在附加的线程中、 Jimmy Lai 张贴了一个原理图、其中的控制逻辑与表8.1不匹配。
您可以确认一下原理图的正确做法吗?
尊敬的 Madka:
我想我可能缺少了一些东西、那么您能给我展示一下原理图控制逻辑与表8-1不同的地方
在 Jimmy Lai 帖子中、这是原理图上的控制逻辑。

这基本上显示 EN=Low (启用)和 EN=High (禁用)
SEL=Low (COM 到 A 端口)
SEL=High (COM 至 B 端口)
这与表8-1中的信息相同
2.因此、SPDT 双通道器件实际上与 DPDT 器件相同。(不同的人使用不同的名称来调用此配置)在创建数据表后添加了图9-1、这就是我们团队之所以将其称为 SPDT 双通道器件而不是 DPDT 的原因、但这些配置是相同的。


如果您需要任何其他帮助、请告诉我、我很乐意提供帮助。
此致、
Kameron