This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6222:RS485/CAN 总线的终端设置

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1463827/tmux6222-termination-setting-for-rs485-can-bus

器件型号:TMUX6222
主题中讨论的其他器件: TCAN4552

工具与软件:

嗨、  

我们最近使用 TMUX6222为 CAN 和 RS485通信启用/禁用120欧姆端接。

连接方式如下所示  

1.当 SEL1_CMD 为高电平时,我们希望 S1和 D1之间断开连接,然后终止被禁用

2.当 SEL1_CMD 为低电平时、我们希望 S1和 D1之间短路、然后启用终止

在本例中、S1和 D1始终短路、而不考虑 SEL1_CMD 的状态(我们检查 TMUX6222是否正确接收到 SEL1_CMD (高电平=3.3V、低电平=0V))

我们通过使用示波器测量 靠近 TMUX622的120欧姆电阻焊盘(SEl1_CMD=高电平-->我应该仅测量 CAN_H、SEL1_CMD=低电平、我应该测量 CAN_L)进行了检查、但在本例中、我始终测量 CAN_L

你知道为什么它发生了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 S1和 D1之间的电阻。 (可能是焊接桥。)

    芯片可能已损坏。 尝试更换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们在几个电路板上检查了它,我们得到了相同的行为,也注意它发生在两个端口(S1-D1和 S2-D2 )。

    我们测量了 S1 (CAN 高电平) 和 D1 (CAN 低电平)之间的电阻、发现电阻为33千欧(电路板未通电)。

    移除 IC 后、我们仍然在板上测得33K 欧姆。

    此电阻形成了总线 TCAN1044和 TCAN4552上的2个 CAN IC (它们各有50到100k 之间的差分电阻)。

    底线,它的外观,设备没有损坏...

    我们还测量了 IC 的电流,并发现当 Sel1处于高电平或低电平时的电流流动没有任何差异(通道始终较短)。

    我们需要您的帮助、以了解我们的设计出了什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图似乎正确。

    您在 SEL1/2和 VSS 引脚上测量的相对于 GND 的电压是多少?