Other Parts Discussed in Thread: TMUX6222
主题中讨论的其他器件: TCAN4552
工具与软件:
嗨、
我们最近使用 TMUX6222为 CAN 和 RS485通信启用/禁用120欧姆端接。
连接方式如下所示

1.当 SEL1_CMD 为高电平时,我们希望 S1和 D1之间断开连接,然后终止被禁用
2.当 SEL1_CMD 为低电平时、我们希望 S1和 D1之间短路、然后启用终止
在本例中、S1和 D1始终短路、而不考虑 SEL1_CMD 的状态(我们检查 TMUX6222是否正确接收到 SEL1_CMD (高电平=3.3V、低电平=0V))
我们通过使用示波器测量 靠近 TMUX622的120欧姆电阻焊盘(SEl1_CMD=高电平-->我应该仅测量 CAN_H、SEL1_CMD=低电平、我应该测量 CAN_L)进行了检查、但在本例中、我始终测量 CAN_L
你知道为什么它发生了吗?