Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072
工具与软件:
系统是否在过热(OTD)情况下会自动自我保护?
或者、它只输出 FLT 标志?
另请告诉我过压(OVP)情况。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tatsuya:
您需要向 FLT 标志输出添加一个上拉电阻器才能在器件中正确使用此功能。
FLT 指示器输出引脚是开漏输出、需要外部上拉电阻器才能检测过压和过热情况。 如果未使用该功能、FLT 引脚可以保持悬空或接地。
当该器件发生故障事件时、故障输出将被拉低。
此外、过热事件发生后、我们团队没有此器件的任何评估报告、因为这超出了此器件的建议运行条件、并且 TI 无法保证其性能。
在过压事件中、该器件实际上会保护来自 COM 引脚的任何信号免受传递到 NC/NO 引脚的影响、因此 CPU 理论上不需要关注故障标志。
在过热事件中、您的 CPU 是否会在本设备旁边跳动并遇到同样的温度问题?(如果我错了、请更正)
对于此器件、我还可以尝试其他任何问题来帮助吗? 请告诉我、我很乐意提供帮助。
此致、
Kameron