This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:系统是否会在过热(OTD)情况下自动进行自我保护?

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1483977/tmux1072-is-the-system-protected-itself-automatic-in-the-event-of-over-temperature-otd

器件型号:TMUX1072

工具与软件:

系统是否在过热(OTD)情况下会自动自我保护?

或者、它只输出 FLT 标志?

另请告诉我过压(OVP)情况。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMUX1072在 OTD 事件中无法自我保护、但它能够通过使用故障标志来提醒系统发生故障

    不过、TMUX1072同时具有 OVP (过压保护)和 OVD (过压检测)

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我  

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    非常感谢您的回答。 我清楚地理解。

    请让我教您如何在 FLT (OTD)标志输出后管理此器件。

    您是否有评估报告或测试报告?

    我想知道当 CPU 获得 FLT 标志时、CPU 应该如何控制这个器件。

    我知道这将取决于电压和电流量。 但是、我需要一些示例数据。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuya:

    您需要向 FLT 标志输出添加一个上拉电阻器才能在器件中正确使用此功能。

    FLT 指示器输出引脚是开漏输出、需要外部上拉电阻器才能检测过压和过热情况。 如果未使用该功能、FLT 引脚可以保持悬空或接地。

    当该器件发生故障事件时、故障输出将被拉低。

    此外、过热事件发生后、我们团队没有此器件的任何评估报告、因为这超出了此器件的建议运行条件、并且 TI 无法保证其性能。

    在过压事件中、该器件实际上会保护来自 COM 引脚的任何信号免受传递到 NC/NO 引脚的影响、因此 CPU 理论上不需要关注故障标志。

    在过热事件中、您的 CPU 是否会在本设备旁边跳动并遇到同样的温度问题?(如果我错了、请更正)

    对于此器件、我还可以尝试其他任何问题来帮助吗? 请告诉我、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Kameron