This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018RSVR 的 IBIS 模型

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1483391/ts3a5018-ibis-model-of-ts3a5018rsvr

器件型号:TS3A5018

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我找不到适用于 TS3A5018RSVR 的宜必思模型、我只能找到  没有 RSVR UQFN 封装的 TS3A5018。

对于  TS3A5018 封装的 ibis、电容非常小、但 TS3A5018 的规格似乎为16pF (第5页)。

请求:

1. 宜必思 TS3A5018RSVR 酒店  

2. TS3A5018的总电容是否 为[CNC (ON)/CNO (ON)] 16pF +[CCOM (ON)] 16pF = 32pF?  

谢谢!
此致、
Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    实际上有一个 常见问题解答 介绍了一种快速获取 所需 TS3A5018RSVR ibis 数据的方法、请查看  仅提供部分 IBIS 模型–缺少封装数据。

    此外、该器件的导通电容为16pf 、这是器件信号路径开启时的总电容。

    如果您有任何其他问题、敬请告知

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢