Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A5018 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我找不到适用于 TS3A5018RSVR 的宜必思模型、我只能找到 没有 RSVR UQFN 封装的 TS3A5018。
对于 TS3A5018 封装的 ibis、电容非常小、但 TS3A5018 的规格似乎为16pF (第5页)。
![]()
请求:
1. 宜必思 TS3A5018RSVR 酒店
2. TS3A5018的总电容是否 为[CNC (ON)/CNO (ON)] 16pF +[CCOM (ON)] 16pF = 32pF?
谢谢!
此致、
Alder