This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:NC 引脚和 NO 引脚之间的电压隔离级别是多少?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1482802/tmux1072-what-is-the-level-of-voltage-isolation-between-nc-pin-and-no-pin

器件型号:TMUX1072

工具与软件:

我正在考虑使用 TMUX1072在器件未连接到电源时将高电压与 COM (输出)侧隔离。

OE_n 引脚为低电平有效引脚。

不过、请务必注意、OE_n 引脚默认为下拉状态。

此外、SEL 引脚默认也设置为下拉状态。

这会导致 COM 和 NC 引脚默认连接。

这表示当器件未连接到电源时、默认情况下 TMUX1072不为 NC 侧提供保护。

我想了解有关没有一方隔离的信息。

NC 引脚和 NO 引脚之间的电压隔离电平是多少?

我要确保以最大5.5V 的电压保护无侧免受 COM (输出)侧和 NC 侧的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我之前的描述中有一个错误。

    5.5V 不是高压、而是中压。

    如果通过 COM 引脚提供18V 电压、TMUX1072将受 OVP 功能保护。阈值为5.5V 或更高。

    因此、如果提供的电压低于5.5V、OVP 将不会运行。
    我想在5V 至5.5V 的电压下提供保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TMUX 断电时、所有 I/O 引脚都会断开。 对于  VCC = 0V 时的漏电流、请参阅 Ioff 规格。

    请注意、只允许在 COM 侧出现高于6V 的电压;不得将 N/NC 引脚连接至更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements-San:

    非常感谢您的回答。 我了解隔离规格和使用方法:)