Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072
工具与软件:
我正在考虑使用 TMUX1072在器件未连接到电源时将高电压与 COM (输出)侧隔离。
OE_n 引脚为低电平有效引脚。
不过、请务必注意、OE_n 引脚默认为下拉状态。
此外、SEL 引脚默认也设置为下拉状态。
这会导致 COM 和 NC 引脚默认连接。
这表示当器件未连接到电源时、默认情况下 TMUX1072不为 NC 侧提供保护。
我想了解有关没有一方隔离的信息。
NC 引脚和 NO 引脚之间的电压隔离电平是多少?
我要确保以最大5.5V 的电压保护无侧免受 COM (输出)侧和 NC 侧的影响。