Other Parts Discussed in Thread: TMUX9832, TMUX9616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX9832 Thread 中讨论的其他器件: TMUX9616
工具与软件:
您好!
我正在从事一个研究项目的设计、我们有兴趣使用您的芯片 TMUX9616或 TMUX9832之一。 但是、在过去几周中、我注意到它们在您的网站上都缺货。 我很好奇、我是否可以购买评估板并从库存中的某个位置采购您的芯片、然后将其焊接到内部的电路板上、或者您是否可以共享用于评估板设计的文件、以便我不必创建自己的设计。 我在网上看到了评估板的一些产品说明书、但在任何地方都找不到任何库存。 我喜欢您的产品并想要使用它们、但时间有限、所以我很想看看我们是否可以解决任何问题!