This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9832:评估板和产品供货情况

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX9832, TMUX9616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1481783/tmux9832-evaluation-board-and-product-availability

器件型号:TMUX9832
Thread 中讨论的其他器件: TMUX9616

工具与软件:

您好!  

我正在从事一个研究项目的设计、我们有兴趣使用您的芯片 TMUX9616或 TMUX9832之一。 但是、在过去几周中、我注意到它们在您的网站上都缺货。 我很好奇、我是否可以购买评估板并从库存中的某个位置采购您的芯片、然后将其焊接到内部的电路板上、或者您是否可以共享用于评估板设计的文件、以便我不必创建自己的设计。 我在网上看到了评估板的一些产品说明书、但在任何地方都找不到任何库存。 我喜欢您的产品并想要使用它们、但时间有限、所以我很想看看我们是否可以解决任何问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandler:

    我可以帮助您获得9832evm、但首先、我想知道您和您的研究团队是否与 TI 签订了 NDA?

    您能否同时向我介绍一下您所在研究机构的名称。

    这些信息将帮助我们的内部营销团队调查您的申请

    此致、

    Kameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有保密协议、我正在为犹他州大学进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、

    请转至 TMUX9832页面并提交申请、了解更多信息。

    完成这些操作后、我们的团队可以尝试向您的团队发送 EVM

    此致、

    Kameron