This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:我需要具有功能安全特性和内部 MOSFET 的替代器件

Guru**** 2644945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1477553/lm5177-i-need-alternative-part-with-functional-safety-features-along-with-internal-mosfets

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件:LM5157-Q1

工具与软件:

我需要一个能够接受6V 至48V 输入范围并提供15V/1A 输出的 IC。 此外、IC 应包含功能安全特性并具有内部 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manohar:

    我们团队的产品系列中没有带内部 MOSFET 的4开关降压/升压转换器。 (可能在 TI 的其他团队中、但我不知道)。

    对于15W 的输出功率、您还可以使用 SEPIC 或反激式拓扑。 在这种情况下、LM5157-Q1可能是一个不错的选择。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复。

    此致、

    Manohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM5157-Q1 是否可以支持降压/升压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manohar:

    是、使用反激式或 SEPIC 拓扑时。

    此致、

     Stefan