Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134, TMUX1136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1134 Thread 中讨论的其他器件: TMUX1136
工具与软件:
当 VDD 关闭时、可以在对漏极施加3V 电压的情况下使用 TMUX1134和 TMUX1136吗?
如果是、会有多大的漏电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"开路"不是电压、去耦电容器将确保存在某种稳定的电压。 在断电状态下、电压为0V
向 I/O 引脚施加电压将允许电流流过二极管、从而使去耦电容器充电并(部分)为器件加电。 (如果电流不受限制、可能会损坏器件。)
如果要将信号应用于已断电开关、则需要 具有"已断电保护"功能的开关。