This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:VDD 关闭时的特性

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1479554/tmux1134-characteristics-when-vdd-is-off

器件型号:TMUX1134
Thread 中讨论的其他器件: TMUX1136

工具与软件:

当 VDD 关闭时、可以在对漏极施加3V 电压的情况下使用 TMUX1134和 TMUX1136吗?
如果是、会有多大的漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源极/漏极引脚具有连接到 VDD 的钳位二极管。 绝对最大额定值禁止了这种做法、电流可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    即使 VDD 和 SEL 开路而不是0V、器件是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "开路"不是电压、去耦电容器将确保存在某种稳定的电压。 在断电状态下、电压为0V

    向 I/O 引脚施加电压将允许电流流过二极管、从而使去耦电容器充电并(部分)为器件加电。 (如果电流不受限制、可能会损坏器件。)

    如果要将信号应用于已断电开关、则需要 具有"已断电保护"功能的开关