Thread 中讨论的其他器件: TMUX8109
工具与软件:
您好!
我们希望使用 TMUX7209对一些数据通信信号进行多路复用、其中还包括 CAN FD 高/低。
由于 CAN FD 的速度提高、因此有必要更大限度地减小差分线路到地的任何电容。 例如、ESD 二极管的电容应在6-10pF 范围内。
我们担心、 由于相对于接地的电容值较高(分别为68pF 和115pF)、TMUX7209 C_D (ON)和 CD (OFF)将会导致问题。
您是否能够就此向我们提供建议并提供任何其他替代方案(4通道多路复用器可适用于 CAN FD)?
请参阅 TMUX7209数据表的以下屏幕截图: