This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G53:A 的输入阻抗? 我是否需要从 LVCMOS 50欧姆源端接线路?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, LMK00101, SN74AUC2G53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1478919/sn74auc2g53-input-impedance-of-a-do-i-need-to-terminate-line-from-lvcmos-50-ohm-source

器件型号:SN74AUC2G53
主题中讨论的其他器件:LMK00101、LMK00105、

工具与软件:

我打算使用方波160MHz 驱动 A 输入、以在 Y1和 Y2之间切换输入。

此信号的来源为一种配置中的 LMK00101、另一种配置中的 LMK00105。

这两种器件都具有50 Ω 源阻抗 LVCMOS 输出。

我预计这些线大约5到10cm 长。

我知道这些电压适合驱动  SN74AUC2G53上的 A 输入、大概应该是直流耦合?

A 输入的输入阻抗是多少?   

从 LMK 到 SN74AUC2G53 A 输入的传输线路是否为50 Ω(或一些其他阻抗)?

我是否需要添加任何内容将线路端接至以获得干净的开关?  我假设50欧姆至 GND (虚拟 GND、我也使用-2.5V 作为 LMK 的 Vee 和 GND 作为 Vcc、并且 SN74AUC2G53)会从 LMK LVCMOS 扇出汲取过多的电流?  我想我可能 需要一个50欧姆的串联电阻、连接到 Vcc 或 Vee 的电容为0.1uF?   

或者可能什么也不需要?  (很乐意避免在拥挤的区域使用额外的部件-我有一些这样的开关...)

欢迎使用所有规格和建议

谢谢

引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 是一个高阻抗 CMOS 输入(请见 II 技术规格)。

    10 cm 时、不需要端接。

    如果您要添加端接、最简单的方法是源端接、即在 LMK 的输出引脚上添加一个串联电阻、以将总源阻抗提高至与布线的特性阻抗相同。 在本例中、两者都已经是50 Ω、无需执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  因此、我知道我应该使用50欧姆的线路-但 A 输入无需端接?
    高阻抗输入不会引起反射和振铃?  否则就不会影响开关了? (为什么不呢?)
    请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、电路板上的布线约为50 Ω 

    端接可在驱动器处完成。   有关其他端接选项、请参阅 LVC 设计人员指南中的第47页(1–27)。