Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, LMK00101, SN74AUC2G53
主题中讨论的其他器件:LMK00101、LMK00105、
工具与软件:
我打算使用方波160MHz 驱动 A 输入、以在 Y1和 Y2之间切换输入。
此信号的来源为一种配置中的 LMK00101、另一种配置中的 LMK00105。
这两种器件都具有50 Ω 源阻抗 LVCMOS 输出。
我预计这些线大约5到10cm 长。
我知道这些电压适合驱动 SN74AUC2G53上的 A 输入、大概应该是直流耦合?
A 输入的输入阻抗是多少?
从 LMK 到 SN74AUC2G53 A 输入的传输线路是否为50 Ω(或一些其他阻抗)?
我是否需要添加任何内容将线路端接至以获得干净的开关? 我假设50欧姆至 GND (虚拟 GND、我也使用-2.5V 作为 LMK 的 Vee 和 GND 作为 Vcc、并且 SN74AUC2G53)会从 LMK LVCMOS 扇出汲取过多的电流? 我想我可能 需要一个50欧姆的串联电阻、连接到 Vcc 或 Vee 的电容为0.1uF?
或者可能什么也不需要? (很乐意避免在拥挤的区域使用额外的部件-我有一些这样的开关...)
欢迎使用所有规格和建议
谢谢
引脚