This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:开关和放大器;多路复用器论坛

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CBTLV3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1470501/tmux1574-switches-multiplexers-forum

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3125

工具与软件:

您好!

请 在随附的图片中找到 tmux1574 IBIS 文件的修订详细信息

使用该 IBIS 文件、我们无法将 tmux1574_PW 组件的引脚分配到输入或 I/O、因为它未按下一图中所示进行定义。

请分享更新后的 IBIS 模型。

此致、

Vinothkumar S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Vinothkumar:

    似乎第二个图像没有附加、但模型仍然有 I/O 信息。

    我能够运行仿真并得到 Ron 曲线。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我们在 CPU 和内存之间使用了多路复用器和缓冲器。 最好调用哪个文件可用于 TMUX1574和 SN74CBTLV3125这两个器件。 我们可以给他简短的电话吗?

    此致、

    Vinothkumar S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Vinothkumar:

    对于 TMUX1574、您可以使用直通路数据 文件(I/O)。 由于 SN74CBTLV3125在 PW 封装中缺少该器件、因此可以使用无源模型。

    我们提供了 有关此主题的常见问题解答、可以提供帮助。   

    谢谢!

    近红外