主题中讨论的其他器件: SN74CBT1G125
工具与软件:
根据一些技术文档(例如--scdd001b--CBT (5V)和 CBTLV (3.3V)总线开关数据手册.pdf)、当 使用 VCC 的 SN74CBTD3384的输入电压大于3.3V 时、描述最大输出为3.3V。 但我无法理解为什么它的输出最大电压仅为3.3伏? 是与 MOSFET 的米勒效应 平台还是米勒平台有关?
1、为什么输出电压不能 大于3.3V?
2、根据我的理解、当输入电压大于3.3V 时、 由于 Vgs 小于1V、MOSFET 可能会以无限大的 RDS 关断、这应该会使输出具有高阻抗而不是3.3V、我的理解故障是什么?