This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:当 VDD 为+2.5V 且 VSS 为-2.5V 时、如果 Vsel 为3.3V、会发生什么情况

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1475176/tmux1134-what-happened-if-vsel-is-3-3v-when-vdd-is-2-5v-and-vss-is--2-5v

器件型号:TMUX1134

工具与软件:

您好、TI 专家

我没有提到 TMUX1134数据表的第10页、说过在这种情况下、SEL 引脚上的电压应小于2.75V。 但是、如果在此引脚上保留3.3V 电压、会发生什么情况。 这会对 TMUX1134造成永久性损坏吗?

此致

Yang