Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1134 工具与软件:
您好、TI 专家
我没有提到 TMUX1134数据表的第10页、说过在这种情况下、SEL 引脚上的电压应小于2.75V。 但是、如果在此引脚上保留3.3V 电压、会发生什么情况。 这会对 TMUX1134造成永久性损坏吗?
此致
Yang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
绝对最大额定值和建议运行条件允许 VSEL 电压高于 VDD。 另请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?