This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:-3dB 带宽参数测试

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1473627/ts3usb30--3db-bandwidth-parameter-test

器件型号:TS3USB30

工具与软件:

大家好、团队成员:  

TS3USB30E -3dB 带宽

根据规范中规定的测量方法、将输入端的信号频率连续增加到900Mhz、以观察输出振幅是否变为0.707;

但是、由于我们测试设备的设备有限、我们使用的信号发生器只能将信号频率增加到高达350Mhz、这使得该参数难以测量;我还知道频谱分析仪是否可以用于观察此参数、但根据您公司的要求、我需要同时添加350mv 的直流偏置、而频谱分析仪可隔离直流。
1.贵公司如何衡量此参数?
2.使用了哪些仪器和设备,能否详细描述测试方法,如何提供信号和增加偏置?
3.我们能不能就目前的情况提出一些解决办法?

提前感谢您。

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    这是在另一个论坛中提出的问题:

    同样的 E2E 问题

    如果您没有访问权限、我可以复制并粘贴我的回复。


    谢谢!
    Rami