Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3USB30 工具与软件:
大家好、团队成员:
TS3USB30E -3dB 带宽
根据规范中规定的测量方法、将输入端的信号频率连续增加到900Mhz、以观察输出振幅是否变为0.707;
但是、由于我们测试设备的设备有限、我们使用的信号发生器只能将信号频率增加到高达350Mhz、这使得该参数难以测量;我还知道频谱分析仪是否可以用于观察此参数、但根据您公司的要求、我需要同时添加350mv 的直流偏置、而频谱分析仪可隔离直流。
1.贵公司如何衡量此参数?
2.使用了哪些仪器和设备,能否详细描述测试方法,如何提供信号和增加偏置?
3.我们能不能就目前的情况提出一些解决办法?
提前感谢您。
此致、
-Mark