This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:UHS-1 sdr104 208MHz 的替代品

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1466316/ts3a27518e-a-substitute-for-uhs-1-sdr104-208mhz

器件型号:TS3A27518E
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 TS3A27518E 用于  UHS-1 sdr104 208MHz、但 它的损耗过大、因此未能使用。

您能告诉我们一个替代产品吗?

——

当我使用 UHS-1 sdr104 208MHz 评估 TS3A27518E 时、我发现损耗过大、因此无法使用。

我想为 UHS-1 sdr104 208MHz 找到一些替代方案。

无法找到合适的 SPDT 6ch 产品。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi