Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A27518E Thread 中讨论的其他器件: TMUX646
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑将 TS3A27518E 用于 UHS-1 sdr104 208MHz、但 它的损耗过大、因此未能使用。
您能告诉我们一个替代产品吗?
——
当我使用 UHS-1 sdr104 208MHz 评估 TS3A27518E 时、我发现损耗过大、因此无法使用。
我想为 UHS-1 sdr104 208MHz 找到一些替代方案。
无法找到合适的 SPDT 6ch 产品。
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi