This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:TMUX1108 Sx 线路上的噪声

Guru**** 2646305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1208, TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1469657/tmux1108-tmux1108-noise-on-sx-lines

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: TMUX1208TMUX1104

工具与软件:

你(们)好
我们正在开发一个 Mux 系统、用于根据选择线路将100KHz 方波从 ESP32切换到8个通道。
我们用于此情况的多路复用器是 TMUX1108 (它是一个双向多路复用器、因此在任一方向上工作)

我们在原型测试中面临的问题是、每个通道上都会产生奇怪的噪声、即使它们没有按照"选择线真值表"进行选择。

我将用于测试的设置和原理图附在下面

测试设置的详细信息
1. ESP32-S3开发板、用于控制选择线路并生成100kHz 信号
2. TMUX1108焊接到 TSSOP-16分线板上
3.在面包板上使用跳线进行连接
4.逻辑分析仪是 Saleae 便宜的24MHz 8通道逻辑分析仪


我还连接了以下通道的逻辑分析仪输出


深入了解我们观察到的噪声
1.噪音不是一直都一样,有时候信道很干净
2.我们经常观察到52Hz 的噪音、即使系统在断开笔记本电脑插头的情况下正在关闭网格。
3.噪声似乎也是从我们提供给所有信道的实际100kHz 信号诱导的
4.如果我们忽略噪声、我们就会按预期收到100kHz 信号
5、即使我们在 Mux 之后的通道线路中添加了10千欧的上拉电阻器、噪声仍然存在
6.我们发现 TMUX1208、TMUX1104存在相同的问题

如果问题与设置或任何其他事项有关、请帮助我们解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya、

    您能否附上原理图? 我没有看到它附在上面。

    以确保我理解。  您会看到不一致 且不同大小的噪声、有时这些噪声 可能会降到足够低、在这种情况下信号看起来是干净的。  
    此外、您提到了噪声似乎是由实际输入信号引起的。  

    这似乎是一个不可预测的噪声、可能来自整个系统。
    尤其是您在设置中使用了试验电路板和跳线。  

    我认为这不是多路复用器问题。  如果从系统中卸下多路复用器、噪音是否会消失或大大降低?

    谢谢!

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR Gilgur、

    这是该设置的原理图


    下面是使用多路复用器和不使用多路复用器的图像

    左侧:在设置中连接多路复用器  |  右侧:在设置中不连接多路复用器
    通道0 - 6:多路复用器数据线 (图像)
    通道7: 原始输入信号 (图像)

    是的、您的理解是正确的、噪声并不是一致的、但大多数情况下、我们会观察到这种52–53Hz 的恒定噪声

    从上面的观察结果可以看出、噪声是从多路复用器泄漏到所有信号线路的、但需要您对此有深入的了解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya、

    感谢您的分享。
    您能放大噪声信号吗? 我想检查 y 轴并查看电压量。
    另外、能否检查来自 VDD 引脚的噪声?

    谢谢!

    近红外