Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1208, TMUX1104
主题中讨论的其他器件: TMUX1208、 TMUX1104
工具与软件:
你(们)好
我们正在开发一个 Mux 系统、用于根据选择线路将100KHz 方波从 ESP32切换到8个通道。
我们用于此情况的多路复用器是 TMUX1108 (它是一个双向多路复用器、因此在任一方向上工作)
我们在原型测试中面临的问题是、每个通道上都会产生奇怪的噪声、即使它们没有按照"选择线真值表"进行选择。
我将用于测试的设置和原理图附在下面

测试设置的详细信息
1. ESP32-S3开发板、用于控制选择线路并生成100kHz 信号
2. TMUX1108焊接到 TSSOP-16分线板上
3.在面包板上使用跳线进行连接
4.逻辑分析仪是 Saleae 便宜的24MHz 8通道逻辑分析仪
我还连接了以下通道的逻辑分析仪输出


深入了解我们观察到的噪声
1.噪音不是一直都一样,有时候信道很干净
2.我们经常观察到52Hz 的噪音、即使系统在断开笔记本电脑插头的情况下正在关闭网格。
3.噪声似乎也是从我们提供给所有信道的实际100kHz 信号诱导的
4.如果我们忽略噪声、我们就会按预期收到100kHz 信号
5、即使我们在 Mux 之后的通道线路中添加了10千欧的上拉电阻器、噪声仍然存在
6.我们发现 TMUX1208、TMUX1104存在相同的问题
如果问题与设置或任何其他事项有关、请帮助我们解决此问题