This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:生产测试- TX 设置

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC33XX-SOFTWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1471299/cc3301-production-test--tx-setting

器件型号:CC3301

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在使用 CC3301开发新项目、并且他们正在准备生产测试。

他们发现、  SDK Command 和 Smart RF Studio 中的 TX 设置结果有很大不同。

PS: 测试结果都是我们的板驱动由开始黑板。

以下是测试环境的信息:

CC3301 SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-08.02.00.24

Simplelink Wi-Fi 工具箱:

  固件版本 cc33xx:无线驱动程序版本1.7.0.22
  cc33xx:无线固件版本1.7.0.44
  无线 PHY 版本1.2.31.5.26.65
  Simplelink Wi-Fi 工具箱2.0.12.

Ubuntu 内核版本:5.10.100

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    看起来您使用的软件版本非常旧、请使用最新版本。  

    您可以从以下位置下载最新的 SimpleLink Wifi 工具箱: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX 

    您可以下载 Linux 驱动程序的最新软件、该软件可以  在"CC33XX-LINUX-MPU"下刷写到 BeagleBone:www.ti.com/.../CC33XX-SOFTWARE。

    尝试使用该软件、看看效果是否更好。

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的评论。

    我让我的客户跟进您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我们使用最低固件版本 CC33XX_rev_1.7.0.34/FW 版本 CC33xx_rev_1.7.0.237

    和 无线电工具 版本:2.3.0-RT              

    使用最新固件的结果仍然存在一些问题:

    结果比设置值小3dB、例如在 B 模式下、设置15dBm、无线电工具中得到12dBm、命令模式下得到11dBm。

    在 ax 模式 MCS7 CH13下 EVM 失败

    此外、在 Wi-Fi RX 模式和 BLE 模式下、我们有以下问题  

    CC3301无法使用无线电工具分析 IQXCEL 波形。 它是否需要特定于 TI CC3301的波形?

    您可以为 RX 模式提供 Linux 通信以设置  b/g/n/ax 模式吗? 我们可以在 RX Luinux 命令中设置的索引是 通道、我们认为它是异常的。

     BLE 模式

    是否可以在 Linux 环境中提供 BLE Test 命令? 我们在文档中找不到一些有效的信息。

    在无线电工具 BLE 模式中、无论 TX 或 RX 模式如何、我们都无法测试 BLE 功能。  

    我们很期待您的反馈、我们可以使突出的进展继续下去。 感谢您的帮助。

     此致、

    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May:

    在使用无线电工具与校准器工具(Linux 命令)进行测试时、我仍然不确定您使用的是相同的固件版本。

    您使用的无线电工具版本正确、您使用的是最新版本。

    请确认您使用的是最新的 CC33xx 软件版本(最新版本为 cc33xx Linux 软件包1.0.0.8)、可从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE 

    请分享用于启用 TX 测试的 Linux 命令。  

    至于您的其他问题:

    RX 测试

    1.为获得正确的 WLAN 测试波形,您可以使用 LitePoint GUI 中的波形发生器功能,或者直接询问 LitePoint。 CC3301不需要特定的 TI 波形。

    2.下载 CC33xx Linux 包文件夹的 docs 文件夹中记录了正确的 RX 命令。 在 docs 文件夹中、您要查找的命令位于校准器工具部分下。 以下是这些文档中提供的示例:  

    calibrator wlan0
    cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
    calibrator wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -Rx 1 calibrator wlan0
    cc33xx_plt start_rx -source_mac 04:05:05:05:04校
    准器 wlan0 cc33xx_plt get_rx_stats 

     BLE 模式

    1.要使用 Linux 命令执行 BLE 测试、必须使用 HCI 命令。 这些 HCI 命令使用 UART 接口、各种命令记录在 CC33xx Linux 软件包的 docs/文件夹中的"HCI 供应商特定指南"下。  

    2.您能简单讲一讲在无线电工具 BLE 测试方面哪些不适合您吗? 无线电工具中是否存在错误或在分析接收到的信号时存在问题?

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan、您好!

    对于 Wi-Fi TX:

    在内部检查后、我们确实使用 1.0.0.8的图像更新。我们遵循的命令是参阅 swra777a_calibrator_plt.pdf。

    对于示例11b 11Mbps 和 axmode、MCS7命令如下所示:

    B 模式11m 功率15dB
    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -tx 1
    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -preamble_type 1 -phy_rate 4 -pkt_mode 0 -tx_power 25
    校准器 wlan0 cc33xx_plt start_tx
    校准器 wlan0 cc33xx_plt stop_tx

    Ax 模式 MCS7功率15dB
    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -tx 1
    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -preamble_type 5 -phy_rate 20 -pkt_mode 0 -tx_power 27
    校准器 wlan0 cc33xx_plt start_tx
    校准器 wlan0 cc33xx_plt stop_tx

    对于 Wi-Fi RX:

    您能告诉我们    RX 命令 "calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0"中"6"0"含义的索引吗?

    您能否提供文档下载链接   CC33xx 校准器工具用户指南(SWRU602) ??

    BR

    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May:

    SWRU602文档已过时、您只应参考 CC33xx 驱动程序版本的"docs"文件夹中的校准器工具用户指南。  

    在1.0.0.8 Linux 软件包中、下载到计算机后、会有文件夹 cc33xx (默认下载到 C:\ti 目录)。 在 cc33xx 文件夹中、有一个 docs 文件夹。 在这里、您应该选择"CC33XX Linux 用户指南"。 在打开的 html 中、从目录中选择"Calibrator Tool"(校准器工具)。 在该页面中、您将找到与校准器工具相关的所有更新的文档。

    对于 Wi-Fi Rx、您将在校准器工具文档中找到问题的答案:

       

    至于您遇到的 EVM +功率精度问题、您能否说明如何测量? 通常、最好在平均10左右数据包的情况下获取平均功率和 EVM、具体取决于前导码类型。 当 CC3301以最大功率发送信号时、最好测量 EVM。

    此致、

    Jonathan