This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:如何提高 CC3351的 WiFi TX 功率?

Guru**** 2515245 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1479790/bp-cc3351-how-to-increase-the-wifi-tx-power-of-cc3351

器件型号:BP-CC3351
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

工具与软件:

您好、TI 专家:

 客户正在使用带"Simplelink_wifi_toolbox_win_2_3_3"无线电工具的 BP-CC3351、请  使用 Litepoint IQxel 测量 WiFi TX 功率。 但结果似乎 PCB 损耗较高、导致测得的 TX 功率略低于数据表中所述的预期。 这样我们就想知道如何提高 BP-CC3351的 TX 功率。

 请参阅下面的详细测量信息。

 设置  如图所示、带有 C 型连接器的射频同轴电缆损耗 计算结果为1.5dB。

    

 无线电工具设置如下:

   

 通道#6、OFDM 54Mbps 用于测量、而 IQxel 上的结果为~15.5dBm (请参阅下图)、但 CC3351数据表显示芯片可 在引脚上输出~17.4dBm。 因此、这意味着 PCB 上大约有2dB 的损耗(从 IC 到 SMA 连接器)。

 是否有任何方法可以补偿 PCB 上~2dB 的如此大的损耗、例如修改 INI 配置文件中的插入损耗参数以使 TX 功率更大?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件回答、基于数据表规格、永远不会超出引脚的限制。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

     我们已尝试在配置文件中添加1.5dB 的插入损耗(如下所示)、

       InsertionLoss_2_4GHz=  0C 0C  #[Trace to ANT-1, Trace to ANT-2]。 2.4GHz 频段的电路板迹线损耗

       

     我们将此更改改为" cc33xx-conf.bin "尝试加载到 BP-CC3351、但我们没有看到任何 TX 功率改善。 所以、您的意思是默认 " cc33xx-conf.bin " CC3351已经发射了它的最大 TX 功率、INI 插入损耗无法再提高 TX 功率。对吗?

    BR、Jesse.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    正确、因为您正在以最大功率进行发射、如无线电工具上所示(21)

    插入损耗增加的功率越多。 例如、如果以较低的功率(10)传输、则会看到插入损耗生效。

    此致!

    Rogleio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogleio:

     明白了、谢谢。

    Jesse。